This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3690:OPA3690的热指标

Guru**** 2500435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748093/opa3690-thermal-metrics-for-opa3690

器件型号:OPA3690

您好!

我正在寻找从结点到电路板的热阻。

我正在寻找从结到外壳的热阻。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    我可以提交器件的热建模请求、您对哪种封装感兴趣?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回答!
    我对 ID 封装(OPA3690ID)感兴趣

    谢谢!
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    我提出了请求、并在我们收到该信息后向您提供更新。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    以下是以 C/W 为单位的结果:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    80.1

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    40.1.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    38.7.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    8.8.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    38.5.

    最棒的

    Hasan Babiker