This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:恒定功率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745097/lmp8646-constant-power

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件:UCC28600

您好, 我能检查此部件是否可用于提供 CP 功能(恒定功率)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 该器件可用于测量流经分流电阻器的电流或分流电阻器上的电压。 通过这些功能、它可以成为反馈环路的一部分、从而调节您的系统。 您能否提供有关您的系统的一些详细信息、包括您的共模电压和电流范围以及您计划如何实现恒定功率? 通过这一点、我们可能能够告诉您您想要做什么是可能的、或者我们是否有其他方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    设计的简要说明如下所示。

    以 UCC28600 反激式控制器 IC 为例。

    该概念与使用反激式 PSU + LMP8646的概念相同

    基本上、我们想知道我们是否将 LMP8646集成到反激式设计的次级侧(例如 UCC28600)、

    由于 LMP8646具有可调增益特性、因此它是否可以配置为提供恒定功率功能。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我怀疑这可能是一个问题、因为 LMP8646的带宽约为1kHz、UCC28600控制环路带宽为2.6kHz。 因此、我怀疑 LMP8646在有些情况下难以跟上。 此外、如果您将光电电阻器替换为 LMP8646、则会从隔离中消除任何好处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    由于我一段时间内没有听到你的声音,我认为你对此事没有进一步的问题,因此我正在结束这一主题。 但是、如果您仍然需要进一步的支持、请在下面回复以重新打开该主题。