您好、论坛、
在 VS/REF 引脚周围使用哪些最佳器件/值来缓解 240输出上的高频过冲/欠压脉冲。 REF1、2=AGND。 CAN 240 与其他行业电流测量器件相比、产生真正的 RMS 结果似乎是不 可能的。 也许有些制造商错误 地声称结果 是真实 RMS (峰值 mV/A * 0.707)? 然而、在我们的案例中、240个低端(0A<8A) RMS 监控值 远高于 典型值、如果我们相信网络分流误差计算器结果、 则测试了500微欧或2微欧分流器。 两个分流器产生的误差与 转换后的12位 SAR 的 RMS 值大致相同。
3V3电源输入上的典型 VS 引脚旁路(4.7uF/0.1uF)。 示例;数据表(FAN4174) 放大 器建议将6.8uF/0.01uF 放置在 VS 引脚附近以保持4MHz GBWP。
240数据表未详细说明差分放大器设计或 最佳部件值/方法、以在 400kHz 带宽附近模仿 CMRR (图12)或增益频率(图10)。 在 VS/REF 引脚频率条件下、似乎有图形(GainVsFreq)和 CMRR 滚降发生在400kHz 附近?
为了 产生相似 的结果(CMRR 图12) 、是否必须 相对于 VS、REF 引脚 器件值来限制400kHz 带宽?
2.如果图10 (GainVsFreq)并联 峰值脉冲振幅和频率 与 CMRR 图12 图形值 远低于 20V/V 增益、为什么会发生输出过冲/下冲?
3、接近 1MHz 的似乎 GainVsFreq 滚降曲线图10正在反转、这是怎么可能的? 测试结果表明 频率增益 增加、与 图10/12相反 、表示发生 BW 滚降。
4. VS 引脚上的高频纹波(1.5Mhz)能否减轻甚至反转 CMRR、或导致 GainVsFreq 反相响应图?