This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:自动将隔离放大器归零、偏移电压为#39;s

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751496/iso224-auto-zeroing-an-isolation-amplifier-s-offset-voltage

器件型号:ISO224

大家好!

我们将隔离放大器用于电机控制应用。  是否有一种类似于自动归零或斩波稳定运算放大器的技术或工艺、我们可以应用于隔离放大器以降低其失调电压?  目前、我们使用修整电位器、但这不是一种"自动化"解决方案、因为人类必须检查失调电压、然后经常调整修整电位器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    遗憾的是、没有一种简单的自动执行方式(我知道)。 您需要一个精确的 ADC 和 DAC 来进行直流测量。 ADC 将读取偏移、DAC 将相应地调整偏移。