This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:INA200最大输出与

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748444/ina200-ina200-output-at-max-vs

器件型号:INA200

我有一个 INA200、无论负载电流如何、其输出电压均为最大与轨。 这是我第一次在工作正常的硬件上看到此行为-系统上有很长的运行时间。 器件的电源(Vs)非常稳定、在所有条件下均可提供3.3V +/-2%的电压。 感应线路上没有任何瞬变。

对于记录、COMP_IN 和 nRESET 都连接到 Vs。COMP_OUT 在此应用中不使用。

通过仿真、我看到 Rsense 值发生急剧变化会导致输出处于全摆幅。 其他什么可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beth、

    对于 INA200的输入偏置电流、INA200的输入引脚是否丢失了其接地的电流返回路径?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定是否完全遵循您的问题-当您说输入引脚是指引脚8和7 (VIN+和 VIN-)?
    要回答您的问题、我物理上还无法访问电路板(尚未)。 它位于更大的系统中。 我可以说、设计中使用了其他几个 INA200 -所有其他 INA200均可正常工作。 所有的类比信号都报告到同一个 ADC (mux'd)、并且报告的是良好的值。
    我没有理由怀疑返回的道路会突然消失。

    请详细说明您的问题和其他可能原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贝思

    感谢您使用论坛来解答您的问题。 如果无论输入如何变化、输出都不会改变、那么我们实际上需要在可能的情况下深入探究和探头。 当您导出输出时、通常会出现几种情况。 从您上次的回复中、我们无法确定它是 ADC 的输入还是 INA200的输出。

    当您可以探测时、我会问您是否可以验证引脚的条件。 由于您提到输出将被连接至 VS 的引脚包围、请验证输出是否未短接至引脚1或引脚3。 之后、我将验证没有任何其他东西会将输出拉至高电平。 然后、我将直接在 INA200的输入引脚上进行探测、以验证您是否具有负载变化时所需的电压。 这些是我建议的第一步。

    请告诉我这是否有帮助、您的结果将移至下一个调试阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier

    我仍在努力获取包含放大器的电路板。 我将在手头上执行一些测试。 同时、还有一个后续问题:我认为进入电路板的主电源(以及放大器感应到的电压)电势有一些波动。 在设计中、Vs (引脚1)由下游转换器(3.3V)供电。 如果 V+和 V-两端存在电压、但电源尚未稳定、放大器的响应是什么?

    从理论上讲、放大器应在 V+/V-端子上具有高阻抗、只要 CM 未超过80V 就可以正常工作、但我想了解临界情况响应。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beth、

    共模抑制涵盖了这一点。 查看数据表的图5。

    Kai