This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4317:汽车版本(OPA4317-Q1)

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2317, OPA4376-Q1, INA333-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745482/opa4317-automotive-version-opa4317-q1

器件型号:OPA4317
主题中讨论的其他器件:OPA2317OPA4376-Q1INA333-Q1

大家好、

您是否有计划为此  器件生成汽车版本?

双通道版本 OPA2317已针对 AEC-Q100进行生产。  4通道版本如何?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hidekazu-San  

    遗憾的是、我们目前没有针对 OPA4317-Q1的计划。 但是、我们确实提供了 OPA4376-Q1。  

    您能否提供有关应用程序和 EE 的一些详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu - San

    您是否对此应用程序有其他详细信息? 如果是、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是有一个有关他们的应用的附加信息。

    客户正在寻找具有多通道的精密放大器、以配置仪表放大器、从而在汽车应用中感应非常小的电流。

    此致、

    Hideakzu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekakzu-San、您好

    我们已准备好提供 INA333-Q1的样片。 我们的 RTM 目标为2019年第4季度。  

    如果您想将一些样片发运给您、请告知我们。  

    谢谢你

    Soufiane