主题中讨论的其他器件: PGA309
您好!
我是法国 Esterline (Auxitrol)的电子设计人员。 我们是航天领域的压力传感器制造商。
我几天前购买 了 PGA309EVM-USB 来评估您的组件。 我使用您的软件"sboc320c.zip"。
使用您的软件,我可以创建压力传感器的传感器仿真器文件(在温度、压力中)。 没问题)
我能够创建预校准文件、以启动自动校准。 它对组件进行编程并生成具有 EEPROM 所有寄存器值的校准结果文件。 (没问题)
结果接缝要校正,但准确度较差:
在校准期间(在校准信息表中)、结果非常好、但我看到一些奇怪的地方:增益 DAC 值在0.87至1.0732之间变化 、而通常 不能增加到0.99999以上(见下面)
校准和编程后,我使用 传感器仿真器控制工具更改压力和温度,但结果与校准期间不同; 在高压和高温下精度较低(-6%)(可能是由于此增益 DAC 的有限)。 我不理解问题,能帮我吗?
对我们来说、这是一个庞大的项目、数量庞大。 法国是否有应用工程师可以回答我们的问题(或通过电子邮件进行非公开的交流)?
提前感谢
此致
纪尧姆