This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:有关跨阻放大器的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750620/opa380-a-question-about-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA380

我使用 OPA380设置上述电路。

此电路是否正确? 如果正确的输出电压需要为-500mV、对吧?

我在1000欧姆时的读数接近-500mV、但例如、如果我用22欧姆更改它、我没有得到5V (它的20V、但上限是5V)、或者我没有得到20K 电阻器的-50mV。

问题出在哪里?

这是我的测试设置。 稍后、我将使用2个模板金属电极(在咸水中)更改1000欧姆电阻器、并使用双极方波更改+5V 输入信号。

感谢、我需要有关主动 TIA 配置的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    OPA380无法承受如此高的电源电压。 +/-5V 过高。 请阅读数据表。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、简单地说、如果我将电阻器馈电更改为低于+1.8V、电路是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismail、

    我将讨论 OPA380的电源电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将设置单电源配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    跨阻放大器(TIA)用于将小电流信号转换为较大的电压信号。 通常、电流信号直接连接到放大器的反相输入端。 由于反相输入为高阻抗、因此所有此电流必须流经反馈(或 TIA 增益)电阻器。 由于放大器将使反相输入保持等于同相输入电压(在本例中为2.5V)、因此 Vout =(Vin+)- Isig * RF = 2.5V - 1mA * 100V/A =-2.400mV

    您在上面的测试设置是一个反相放大器、其增益为 RF/Rg = 10/100/1000 = 0.1V/V 如果您更改电阻器值、您将获得不同的电压增益。 但是、在具有电流输入的 TIA 中、仅反馈电阻器(R1)可设置跨阻增益。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何在电路中生成1mA 电流的?
    我放置了 Rg 电阻器来创建电流、希望您理解我的观点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、该电流来自线圈或光电二极管等传感器。 但您可以使用电阻器和电压测试 TIA 电路。 若要在上述电路中创建1mA 电流(在阅读 Kai 的评论后进行了编辑)、您可以使用5V 输入和2.5k 电阻器。 (5V-2.5V/2.5k = 1mA)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给它方案吗?
    我已经使用了1k 电阻器来产生电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此主题 e2e.ti.com/.../598784
    这个电路就是我的意思 e2e.ti.com/.../6EC_2B00_.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想模仿这个 e2e.ti.com/.../8168.Conductivity.png 的马戏团
    e2e.ti.com/.../259824
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismail、

    我现在的理解更好了。 是的、您的电路是正确的。 随着土壤的导电性从1000欧姆变为1000欧姆、输出电压也将发生变化。

    Vout= Vin * RF/R (土壤)

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、问题仅在于 OPA380的最大额定电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    如果 OPA380的输入端存在杂散电容或 R2非常高、则您的电路可能会变得不稳定。 因此、我将进行以下更改:

    R3将输入与杂散电容隔离开来。 C2还可提高相补角。 仿真假设杂散电容高达120pF、测量100R 至1M 电阻。

    我将使用高达100kHz 的测量频率。 最好是正弦波、或者至少是没有陡边沿的方波。

    C3有助于防止电极上的极化过程、当电极之间存在直流电压时、可以观察到极化过程。 即使是较小的直流电压也会完全破坏此类测量。

    使用非常短但屏蔽的(!) 连接到测量电阻的电缆。

    e2e.ti.com/.../ismail.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题、该电路为不同的电阻值提供了不同的输出、因为这会改变电流输入。