This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV641:输出引脚支持的最大电压

Guru**** 2966040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751031/lmv641-maximum-voltage-can-the-output-pin-support

器件型号:LMV641

大家好、

下面是 LMV641的原理图

在我的客户的应用中、输出几乎为5V、但输出的下一级可能会在输出引脚(RST_OP_RT45)中添加 Vmax=10V 的信号。

信号如下:

信号频率约为100k、持续时间约为几 ns、Vmax 为10V。

客户想知道 输出引脚中添加的短路高电压信号是否会损坏引脚?

引脚是否具有 ESD 来保护注射时间过冲信号?

如果是、最大电压可以承受什么?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    LMV641最大输出电压摆幅在任一电源轨的100mV 以内、这意味着 Vs=5V 时为4.9V。   由于输出引脚和电源引脚之间有一个内部反向偏置 ESD 保护二极管、因此将输出短接至高于 Vs 但低于13.2V (绝对最大额定电压)的任何电压可能需要一个阻断肖特基二极管 SD1、 为了防止大电流流经内部 ESD 二极管-如果电源电压无法灌入电流(例如 LDO)、则无需这样做-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LIS,
    非常感谢您的回复!
    因此、这意味着当输出引脚中添加的电压小于13.2V 时、不会对器件或输出引脚造成某些损坏。 对吧?
    只需确保电源能够承受更大的灌电流即可。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不正确的。  在这种情况下、不得让 Vs 灌入任何电流-这就是阻断二极管的原因。  

    如果正电源 VF1上的电压低于13.2V、并且只有静态电流 Iq 从输出端流至负电源、则该部件不会损坏。  但是、这只有在电源电压不能灌入电流时才能实现。  否则、您必须如上面的原理图所示添加阻塞的肖特基二极管、以便没有电流从输出流向正 VSUPPLY、Vs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:
    非常感谢您的回复。
    那么、另一种情况是当它们在输出引脚中添加-10V 电压时、这是否也会导致正10V 的问题?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

      在单电源应用中将 LMV641输出短接至-10V 会带来更大的挑战、因为如果没有任何额外的保护、会导致非常大的分散注意力的有源电流(AM3 =~200mA)从负电源通过内部 ESD 二极管流向输出-请参阅下面的图1。  因此、为了防止损坏、需要添加一个与负电源串联的肖特基阻断二极管 SD2。  但是、这将仅在输出短路至~-8.8V 时保护电路、从而使 VS_TOTAL 小于13.2V 的绝对最大额定电压-请参阅下面的图2。

    将输出短接至-10V 会因总电源电压 VS_TOTAL 过大而损坏器件(请参阅下面的图3)、因此需要添加13V TVS 以将最大电源电压钳制到安全工作范围。  但是、这反过来会导致内部 ESD 二极管无法处理的大电流、因此需要另一个肖特基二极管 SD3 以及可能的 Rout 电阻器、以将电流(请参阅蓝色路径下方)限制为 TVS 和肖特基二极管可以处理的最大电流-请参阅下面的图4。  

    因此、在这个特定的客户应用中、为了避免处理几安培电流所需的额外电路、输出只能短接至-8.8V 和+13.2V 之间的电压范围-在这种情况下、只需要两个阻断二极管、SD1和 SD2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:
    非常感谢您的详细解释! 这对我很有帮助。
    我对您提到的 LDO 还有一个困惑。
    因此、如果电源不会灌电流或拉电流、则意味着如果电压范围介于-8.8V 和13.2V 之间、也不会有从正或负电源电压到输出引脚的电流流流过内部 ESD 二极管。
    这意味着我可以解决添加 LDO 的问题。因为我不熟悉功率器件,所以不知道电源为什么不会灌电流或拉电流。如果是来自 LDO 的电源。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    在正常运行下、正极电源提供电流、而负极电源吸收电流。  

    在故障条件下、当您将输出上拉至正电源上方时、只有正电源能够灌入电流时、电流才会流动、而如果您将输出下拉至负电源以下、则只有负电源能够拉取电流时、电流才会流动。  

    LDO 代表低压降稳压器-这是一种只能提供电流的电源。  如果是这种情况、您的客户无需添加阻塞肖特基二极管 SD1、以防止在输出高于正电源(LDO 变为高阻抗)的故障条件下出现电流。  

    由于在客户的应用中、负电源是硬接地的、因此如果输出被拉至接地以下、将始终存在电流流动、因此您必须包括阻断肖特基二极管 SD2、 如果输出在 Vs=5V 时被拉至比接地低8.8V 以上、则用于此故障情况以及其他组件。