This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:THS3091的输出电压耐受

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747808/ths3091-output-voltage-withstand-for-ths3091

器件型号:THS3091

您好!  

我的客户愿意知道输出引脚可以使用支架的电压。  

您能不能帮助我们提供这个想法、因为它在数据表中找不到。  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户021864:

    您是否打算对输出施加电压? 这不是一个好主意。 您为什么要这么做?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    感谢反馈、我知道这样做不是一个好主意、因为 THS3091可能可以在函数发生器的输出级使用、因此用户可能会在意外情况下连接到其他电压源。 因此、客户想知道它能够承受的电压是多少。  

    如果您对此有疑问、请告知我们。  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    您能否帮助我们了解 THS3091的耐受电压信息?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、user021864、

    问题更多在于器件的电流、而不是电压。 绝对最大额定值表示输出电流限制为350mA。 如果您知道放大器输出和函数发生器的预期电压范围、则可以选择在输出中添加一个串联电阻器、其值应确保在最坏情况下电流不超过该限值。

    最棒的
    Hasan Babiker