This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:OPA2180用作比较器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2180, TLV1805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751090/opa2180-opa2180-used-as-a-comparator

器件型号:OPA2180
主题中讨论的其他器件: TLV1805-Q1

大家好、我有一个新设计、想知道是否可以将其中一个 OPA2180运算放大器用作比较器来驱动小型 MOSFET。

谢谢、

步骤 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2180在输入端子之间包含背对背寄生二极管、如果输入相差超过几百 mV、则可能会导通-如果将 OPA2180用作比较器、则可能会导致错误的跳闸阈值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我应该已经看到过这一点、但我可以将一个电阻器与输入串联、这样就不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要放置一个足够大的电阻器、以将最大电流限制在10mA 或更低、但这仍会通过串联输入电阻器上的压降导致错误的跳闸阈值电压、除非输入转换信号足够慢、使输入电流停止流动 电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    供参考:我们现在对 TLV1805-Q1 40V、R-R 输入和推挽输出比较器进行采样、该比较器专门用于驱动 MOSFET 栅极(可驱动 MOSFET 栅极电容所需的高峰值电流)。

    TLV1805-Q1 "Q1"版本现在提供样片、但商用(非"Q1")版本将于12月底发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢您的建议。 我拥有的 OP2180应用是一个慢速但精确的"键控自动置零"电路、其中我们有一个执行"键控"的小型 MOSFET。 但是、由于我们设计了半导体测试设备、因此我们始终在设计新的测试电路。

    我非常感谢论坛上的快速响应、因为我很快就会对此设计进行设计审查。

    此致、

    Steve