This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331Q1是否支持 AEC-Q100

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751412/tl331-tl331q1-support-the-aec-q100-or-not

器件型号:TL331

您好 、专家:

我想知道 TL331IDBVRQ1是否支持 AEC-Q100标准,我没有发现该器件支持 Q100的任何形式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的。

    TL331IDBVRQ1符合 AEC-Q100 3级(-40至+85C)标准。

    TL331QDBVRQ1符合 AEC-Q100 1级(-40至+125C)标准。

    器件中的器件型号*以"Q1"结尾*符合 AEC-Q100标准(但不一定是1级-某些器件可以是3级或0级-如 TL331-Q1所示)。