This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:OPA4192中使用的 e-trim 技术

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4192, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747133/opa4197-e-trim-technology-use-in-opa4192

器件型号:OPA4197
主题中讨论的其他器件:OPA4192

尊敬的支持团队

e-trim 技术在 OPA4192中的用途是什么? 失调电压的性能会更好吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    与在晶圆级进行激光修整的旧器件不同、 e-trim 是指封装级修整-器件在封装后进行修整、因此不会表现出与封装应力相关的参数变化-这会导致更高精度的 VIS à-vis 晶圆修整、尤其是在 Vos 和偏移漂移方面。  

    OPA4192和 OPA4197使用相同的裸片、但后者被修整为较低的精度、从而缩短了所需的最终测试时间、因此制造成本更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis