This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MC3403:MC3403DR 输出问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: MC3403, DAC121C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749943/webench-tools-mc3403-mc3403dr-output-problem

部件号:MC3403
主题中讨论的其他器件: DAC121C085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试将0-2.5V 更改为 0-10V。 VIN *(R15+R14)/R17 = Vo。  假设 Vin = 1V --> 1 *(3k+1k)/1k = 4V 对吧? 但当我测量它时、Vo = 10V。 这里有什么问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    仿真中的测量值不正确还是实际 MC3403中的测量值不正确?
    输出应为4V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实数 mc3403
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保检查 MC3403引脚上的其他引脚电压、特别是引脚2、3和11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    11是 GND、因此它是0、2。 引脚2.64v 3. 引脚为0.45v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    谢谢、这很有帮助。 反相输入电压远高于同相输入、因此正确的响应是输出变为低电平。 为此、引脚11必须为低电平并且为低电平。 引脚2电压与输出电压和反馈电阻器匹配、因此反馈良好。 引脚3为0.45V、您的输入是否仍为1V? 这是一个很大的差异。

    那么、这种情况发生的频率是多少? 它只是一个样本还是多个样本?
    如果您尚未更换新的 MC3403 IC、请尝试更换新 IC。 MC3403是一个旧器件、ESD 可能会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、好的、我将对其进行更改、并在明天通知您。 因为我刚才看到了它、输出永远不会始终变化10V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无变化。 但我注意到、DAC121C085的 IHE 输出连接到 mc3403、如果我读取 DAC 的输出 、则 mc3403的输出变为正常。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    测量的实际接触可能会导致连接不良变得良好。
    您是否在 DAC 引脚和 MC3403引脚上获得相同的测量结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也认为这一点、但我确信这并不是关于连接不良的问题。 DAC 更有可能需要负载、而 mc3403不需要负载。 当我使用万用表时、DAC 会看到负载并开始产生电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    许多万用表在测量电压时具有10M Ω 电阻。 如果您有两个仪表、则可以将其连接在一起以读取电压表的电阻。 将一个仪表设置为电压、将另一个仪表设置为电阻。 电阻值是电压表的电阻值。 电压读数也是欧姆表的电流乘以电压表的电阻。

    尝试在节点和接地之间添加一个电阻器、以模拟存在的仪表、从而帮助支持您的理论。