This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902-Q1:共模输入电压问题

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2374-Q1, LM2902-Q1, LM2902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750209/lm2902-q1-common-mode-input-voltage-problem

器件型号:LM2902-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV2374-Q1LM2902

尊敬的团队:


请帮您回答两个问题吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值表显示了器件何时可能受到永久损坏、但这些限制并不能保证器件正常运行。

    UV_HALL-1V 高于 VCC-2V、因此可能无法正常工作。 具体而言、您可能会得到相位反转、这意味着输出错误。

    有些运算放大器具有较大的输入范围(例如 TLV2374-Q1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    LM2902-Q1的共模电压计算公式不正确
    共模电压是最低电压输入,而不是输入的平均值。
    如果反相输入比 LM2902-Q1电源低2.4V、则即使同相输入高于 VCC - 2V、输出也会正确。
    为确保器件安全、两个输入都应低于最大 VCC 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的回复!

    我还记得共模电压的公式 如下所示、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    Vdiff 公式正确。
    VCM 公式在理论上是正确的、但 LM2902和其他基于 PNP/PMOS 的输入不能以这种方式工作。
    对于这些器件、Vcm =较小[VIN+、VIN-]

    原因是当 Vdiff 较大(>0.1V)时,较低的电压输入会获得所有内部电流,而较高的输入不会产生电流,因此较高输入的电压不是一个因素。 公式中不应使用非因子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Clemens、

    您能否帮助解释当输入电压高于 VCC-2V 时为什么会出现相位反转? LM29电气 原理图如下所示:

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    可能会出现相位反转。  关键点是输入晶体管截止、因此输入电压不再控制输出。 输出将基于放大器的自然功能。 可能是高、可能是低、尽管大多数将是其中之一。

    从输入到 VCC 的2V 电压足够支持2个基极发射极结和一个电流源。 高于该值将最终导致晶体管截止、关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的回复!

    您是指 当 Vdiff 较大(>0.1V)(例如 V+-V->0.1)时,I2将获得所有内部电流,I1=0,因此只要低于最大 VCC 额定值,就可以设置任何较高电压输入。 我的理解是否正确?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的回复!

    现在条件是 V-=VCC-2.4 VCC-2、IN+无法控制输出、并且 V+的值不确定、可能是高电平或低电平、因此比较器的输出可能为1、可能为0、这种现象是相位反转、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    关于:您是指 当 Vdiff 较大(>0.1V)(例如 V+-V->0.1)时,I2将获得所有内部电流,I1=0,因此只要低于最大 VCC 额定值,就可以设置任何较高电压输入。 我的理解是否正确?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    关于:现在的条件是 V-=VCC-2.4 VCC-2、IN+无法控制输出、并且 V+的值不确定、可能是高电平或低电平、因此比较器的输出可能为1、可能为0、这种现象是相位反转、对吧?

    IN-侧可以传导电流(IN+侧不导电)、因此输出将表示当 IN-为0V 且 IN+为0.1V 时发生的相同结果;该结果为输出高电平。 无相位反转风险。

    总之、只有一个输入需要小于 VCC-2V 才能正确运行。 唯一需要注意的是、两个输入都不能小于-0.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    非常感谢!

    此致、谢谢!
    雪利