This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2761:高静态电流消耗

Guru**** 2691075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2761, TLV2760, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749673/tlv2761-high-quiescent-current-consumption

器件型号:TLV2761
主题中讨论的其他器件: TLV2760TLV7011

您好!

我使用运算放大器 TLV2761设计了电池供电的流量计仪器。 我们制造并测试了数百种仪器、遗憾的是、其中一些仪器的空闲电流过高。

虽然大多数 PCB 仅消耗20uA 的平均电流、但其中一些 PCB 消耗的电流高于预期。 较高的电流并不总是相同的。

当我检查 PCB 时、我发现在良好的 PCB 中(功耗= 20uA)、处于闲置状态的 TLV2761输出电压为0V。而不良 PCB (较高的电流消耗)的输出电压大于0V。高于 TLV2761的空闲状态输出电压、 电流消耗更高。

运算放大器配置如下所示。

关于配置-运算放大器的输入是正弦信号、由流量计的磁性 pic-off 传感器生成。 输出是方波信号。

由于大多数印刷电路板在一年或两年后都能正常工作。 因此、问题似乎不在运算放大器配置中。

此外、在大多数糟糕的 PCB 情况下、当我们更换 TLV2761 IC 时、它可以解决问题。

背后的原因可能是什么?

此致、

Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    这可能有很多原因。 TLV2761的输入失调电压以及高增益可能会出现问题。

    输入信号频率范围是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    输入信号频率范围为0-5kHz、振幅最小为20mVp-p

    我是否需要降低增益?

    此外、当我测量输入引脚上的电压时、可能看起来为零、因为我没有能够测量毫微伏电压的电压表。

    谢谢、此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    数据表中的静态电流不包括输出电流。 如果输出为不变的直流电,则由于 R4电流,输出电流为每输出电压1uV。 如果输出随时间变化、则通过 C1的电流也会增加引脚5电流。 具有更高理想输出电压的单元的电流要高多少?

    在反馈增益设置为1000且最小输入为20mV 的情况下、运算放大器将充当比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    我使用 TLV2760样片测量了您电路的"IQ 加负载电流"

    蓝色线是电源电流(以微安为单位)与输入电压。 红线是以伏为单位的 Vout。

    最有趣的效果是、当输入将输出电压过驱至0V 时、电流会下降。

     当输入将输出电压过驱动至3V 时、电源电流压降也会更小。  

    当输出电压介于0V 和3V 之间时、会产生最高的电源电流。 这是正常情况。

    如果您想利用线性模式之外运行的电源电流降、则将电路设计为比较器。
    如果您愿意更改设计、我可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的实验。 现在、我了解了一些 PCB 中电流消耗较高的原因。

    此外、当我移除坏 PCB 中的 R3和 C2时、问题就会得到解决。 我无法理解原因。

    [引用用户="Ron Michallick"]

    如果您想利用线性模式之外运行的电源电流降、则将电路设计为比较器。

    如果您愿意更改设计、我可以提供帮助。

    是的、我想改进电路。 请建议。

    此外、我认为应尽一切可能使现有电路正常工作。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    Ron 有一个问题:

    "具有更高理想输出电压的单元的电流要高多少?"

    请回答这个问题吗?

    当您移除 R3和 C2时、确切解决了什么问题? 更高的输出电压或更高的电源电流? 改进是指什么? 处于空闲状态或运行中的电路? 那么传感器是否已连接? 您能给我们提供数字吗?

    请更加具体。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69"]"具有更高理想输出电压的单位电流要高多少?"

    请回答这个问题吗? [/报价]

    它取决于 TLV2761输出端的电压振幅。 从>20uA 到1mA。  

    [引用 user="kai klaas69">当您删除 R3和 C2时、确切解决了什么问题?  更高的输出电压或更高的电源电流? 改进是指什么? 处于空闲状态或运行中的电路? 那么传感器是否已连接?  [/报价]

    我面临的唯一问题是更高的电流消耗。 电路处于空闲状态。 在运行模式下、即 TLV2761会按预期消耗~30uA 的电流。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我为您提供了几个后续行动:

    1.您能不能确切地描述一下电流测量的方式和位置。
    2.输入端是否有任何类型的共模信号? 使用哪种耦合(交流与直流)?
    3. R3和 C2发挥什么作用?

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    1mA 远太高。 这完全是意料之外的。 只有在部件损坏时才会发生这种情况。

    由于所需的输出是方波、因此我将器件切换为 TLV7011比较器。

    e2e.ti.com/.../TLV7011.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    感谢您推荐的电路。 TINA 仿真看起来不错。
    我将对电路进行硬接线并对其进行测试。 如果一切正常、我将在我的设计中加入该电路。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Harish KS