This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:LMH6518是否接受差动输入?

Guru**** 2508365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747287/lmh6518-will-lmh6518-accept-differential-input

器件型号:LMH6518

在数据表中、它指出:

输入为差分输入、但只要满足表6的条件、就会驱动单端输入、并且结果良好
从直流到所需最高频率的驱动和非驱动输入之间的匹配。

我有点困惑、它是指"尽管输入是差动的、但它只能由信号端驱动"还是"尽管输入是差动的、但也可以由单端驱动"? 我必须确保这一点、因为我正在考虑在它之前放置另一个全差分放大器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的短语可在第8.2.1.2.2节中找到、并且是指第8.2节中显示的应用程序。 但在第7.3.1节中提到以下内容:

    "7.3.1输入前置放大器

    LMH6518具有一个全差分前置放大器、该放大器在所有增益范围内具有一致的150 kΩ 阻抗
    设置。 LMH6518也由单端信号源驱动。 前置放大器有两种增益设置。
    有关详细信息、请参阅输入和输出注意事项。"

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单端信号相对于接地具有技术上的差分。 也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    嗯、原来的海报是这样的。 数据表在这一点上确实令人困惑、因为它仅讨论单端信号的连接。 即使是评估板也仅支持此配置。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您和 Kai 一样对。 数据表中也没有显示差分输入的示例、所有规格都适用于"单端输入驱动"。 但是、除了缺少示例之外、我没有看到任何阻止全差分输入的因素。 你有疑虑吗?

    此致、

    肖恩