This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:BIAS-1和 BIAS-2逻辑输入电路

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751063/ths6182-bias-1-and-bias-2-logic-input-circuit

器件型号:THS6182

我有一个偏 置1和偏置2线路上升速度非常慢的应用、我想知道 THS6182是否可以处理它、或者它是否会造成任何问题。

如果这些输入是施密特触发的、我想不会出现问题、但数据表中未列出此信息、这就是我发布此场景的原因。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    数据表的"逻辑控制特性"部分显示了每个逻辑状态所需的电压电平。

    介于0.8V-2V 之间的电压可能会提供与所需电平不同的逻辑电平、正如您提到的、施密特触发输入有助于解决此问题。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hasan、

    我知道上述数据表说明、但这不是我的问题。
    如果施加0.8V-2V 之间的电压可能会提供与所需的不同逻辑电平、那么 I't 与我的应用无关。
    我的问题是:如果长时间施加0.8V-2V 之间的电压、THS6182是否会损坏?
    当输出电路采用推挽配置时、输入电压通常会将2个 FET 驱动至 GND 和 VCC (3.3V 或5V 电源轨)。
    在某些情况下、中间电压可能会同时导通两个 FET、从而导致从电压轨到 GND 的高电流。
    当转换速度快时、该状态非常短或根本不会发生、但如果转换速度较慢、则高电流可能会产生足够的热量或损坏 FET、前提是它们不是针对该条件或电流额定的。
    我不想在我的电路中加入施密特触发器、除非这是真正必要的!!
    空间是我的应用中的一个限制因素。
    请在下一次回复时考虑我的最新笔记、或者告诉我有此芯片内部电路实现方面的知识的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nicky、

    感谢您的澄清。 仔细研究后、偏置引脚的电压电平似乎不是此器件损坏的问题。

    此致、
    Hasan Babiker