This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:gt 的误差分析;100m Ω 感应电阻器

Guru**** 2977070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749637/ina381-error-analysis-for-100mohm-sense-resistor

器件型号:INA381

在 TI.com 上用于误差分析的设计工具中、理想分流电阻器的上限为100m Ω。 使用1欧姆电阻器实现200mA 最大电流时、预计会出现什么误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    感谢您使用我们的论坛。 今天是 TI 在美国的员工的假日。 我们的下一个工作日是星期一(11月26日)、从山地标准时间上午8点开始。 我们将在当天回复您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett、

    很抱歉耽误你的时间。  我必须能够访问该工具。  下面是我为您的条件生成的曲线。 这适用于 INA381A1。  如果您想查看其他变体之一的误差曲线、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是否介意检查以下运行条件下的数据:

    •温度范围为-20°C 至85°C
    •感应电阻器容差为1%
    •共模电压为8V 和3.6V
    •电源电压为3.3V

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett、

    在以下条件下观察到您的范围的最坏情况曲线: