This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:较低电流电平下的奇数"振荡"Vlog 输出电压(<400nA)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744255/log112-odd-oscillation-in-vlog-output-voltage-at-lower-current-levels-400-na

器件型号:LOG112

我要介绍这个问题、不是很适合解决我们的新设计、但希望 有人 以前可能已经看到过这个问题。

 

我们使用 LOG112来测量高电压(3.5kV)电源的返回电流。  I2是基准电压、设置为1uA (2.5V 基准输出电压为2.5Mohm)。  I1、测得的电流范围为1nA 至3.5mA。

该电路由隔离式±12VDC 电源供电。  电路的回路(“接地”)是浮动的,因为所测量的回路电流需要返回 HV 变压器的回路桥臂,该回路本身相对于系统、底盘、接地浮动)。

‘是当要测量的启动电流低于约400nA 时出现的对数输出电压的奇数“振荡”。  ‘‘的电流升高到5uA,振荡’就会消失;然后电流可以降低到低纳安(10nA),而不会返回振荡’;会出现奇数迟滞。

‘SCOPE 图像显示、这不是典型的反馈振荡、而是一个奇数不对称斜坡波形(快速上升、慢速衰减) 、该波形以小纹波开始、然后在10-30秒内上升到全输出负轨方波摆幅。  根据严重程度、频率从几十赫兹到几百赫兹不等。

如果启动时的测量电流较低、即低于100nA、则会立即发生这种情况;如果测量电流接近阈值(例如400nA)、则输出启动稳定、然后会产生小纹波(100mV)、甚至可能无法进入方波。

 

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不查看电路或没有原理图、很难说任何有用的东西。

    引脚1和引脚14连接到运算放大器 A1和 A2的反相输入。 由于信号线路较长、这些输入端的大杂散电容会降低相位裕度。 引脚1更容易受到杂散电容的影响、因为 A1的输出端不能连接相位超前电容到引脚1。 但对于引脚14、情况有所不同。 从 A2的输出端连接到引脚14的 CC 可用作相位超前电容并至少部分恢复相位裕度。 因此、您可以交换输入并设置引脚1上的基准电流、并将测量电流连接到引脚14。 也许这有助于...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    感谢您提供的信息、我了解在没有原理图的情况下尝试提供帮助的困难。 遗憾的是、我们无法分享。
    增加 CC 的价值确实改善了操作、但并未消除此问题。 奇怪的是、我们发现在引脚1上放置一个大电容器(1uF)也改善了这个问题(我们在应用中几乎不需要带宽;几秒钟的响应时间是可以接受的)。

    交换输入引脚和基准引脚(1和14)是一个很好的建议;谢谢!

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike

    这是否解决了您的问题? 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、


    感谢后续行动。

    我们的问题最终是负载的行为;对数电路实际上对电流波动做出了正确响应。

    Mike