This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA202:INA202

Guru**** 2693615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA202, INA190, INA114, LMC6062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748541/ina202-ina202

器件型号:INA202
主题中讨论的其他器件: INA190INA114LMC6062

你(们)好  

我重新打开 此主题  

发电机现在提供稳定的29.56 UA  

但是、如果 Tie 发生器出现问题、我需要添加一个电流监控器、该监控器将控制大约1mA 的最大电流

我选择了 TI INA202 

我在发生器和负载之间插入一个10欧姆的分流器、汽车的电阻在100k 和350k 之间、如前所述

我遇到以下问题

负载低于200k。 电流发生器从29.56至30.5uA??????  

不是一个大问题,但是

输入一个值  

300k 负载 电流下降到25uA!!!

我不明白为什么? 我已经检查了2.5V 是否始终是发生器的电阻器91k。

我知道一部分电流是流向 INA 202的输入、但是?

请帮帮我。

如有必要,我将发布一个新主题。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claverie、您好!

    INA202的数据表提到 INA202的输入偏置电流高达+/-k 16µA Ω、其幅度与信号电流的大小相同。 因此、该电路将无法正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clavarie、您好!

    感谢您使用该论坛来解答您的问题。 除了输入偏置电流与测量值处于同一水平之外、您还会遇到另外两个问题。 随着 Vsense 的变化、输入偏置电流也会发生变化。 我相信更大的问题是您没有在最佳区域中使用 INA202。 7.4.2中添加了说明。 您将看到您在低 Vsense 情况2条件下运行、当 Vsense 低于20mV 时、INA202并不是最佳选择。 第7.4.2.4节中提供了该案例的其他详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    首先感谢您的快速回答
    您是否对我可以用于应用的 TI 模块有任何了解?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claverie、您好!

    INA190具有低输入偏置电流、但电源电压和输出电压限制为5.5V。 与 INA202的另一个区别是 INA190具有较低的带宽、不同的增益选项、并且没有集成比较器。 我们的集成比较器器件具有比 INA202更大的 IB、因此在这方面可能不是最佳选择。

    我们的仪表放大器也是一个选项。 我看到您在 INA114上发布了相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    实际上、我已经发布了 INA114、但它用于电流发生器的设计
    我从未成功地获得30 UA 电流源的足够好稳定性、具体取决于负载
    因此、TI 建议我将 cicruit 与上面的 LMC6062一同使用、并且它可以正常工作
    但是、我需要在可能的电流上添加安全性、然后我会选择合适的解决方案
    到目前为止、我测试过的所有电路都导致电流 fot 高负载值(300K)发生变化
    明天(法国) 我将测试 INA114、因为偏置电流看起来很低
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claverie、您好!

    为了使 INA114正常工作、您应该从以下链接下载"仪表放大器的 VCM 与 Vout 计算器(修订版 I)":

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claverie、您好!

    我认为解决方案可以是 INA190或 INA114。 请告诉我、您是否需要有关此方面的进一步帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我还没有减少组件。 我会随时通知您
    由于 BGA 封装、INA190对于我的应用是不可能的