This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:从 VIN+/-到 VDD 的 OPA171AIDBVR 内部钳位二极管

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV171, OPA171, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745919/opa171-opa171aidbvr-internal-clamp-diode-from-vin---to-vdd

器件型号:OPA171
主题中讨论的其他器件:TLV171OPA348

尊敬的支持团队  

请允许我帮助您检查 OPA171AIDBVR 是否具有从 IN+/-到 VDD 的内部钳位二极管、如下所示红色圆圈  

由于我的客户由于这个二极管而面临问题、我们是否有没有这个钳位二极管的类似器件?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    是的、TLV171在 IN+和 VDD 之间确实有一个二极管。 几乎所有放大器都将该二极管连接到 VDD。

    您的客户发现二极管存在什么问题? 二极管可能导致问题的唯一方法是输入电压超过电源电压至少~0.5V。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色、

    TS321IDBVR 在 VDD 输入端没有二极管。 但是、该器件速度较慢、不是轨到轨输入或输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    由于 TS321IDBVR 规格不会与 OPA171竞争、

    我是否可以知道我们是否具有相似的性能、并且从 VIN +/-到 VDD 部件之间没有内部钳位二极管?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色、

    试用 OPA348、这是我发现的唯一一款"现代"运算放大器、没有 V+二极管的输入。
    可能还有其他的,但找不到容易的方法。