This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非相位反转运算放大器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745532/non-phase-reversal-op-amps

主题中讨论的其他器件:LMV321A

大家好、我需要提供一个完整的 TI 低电压运算放大器列表(0V 至2.7V、可能为3V)、这些放大器内置有反相保护或预防电路。 它是我无法搜索的参数。 我只对单个封装中的运算放大器感兴趣。 我最多只需要6个引脚。 我需要 SC70封装或更小的封装。 谨致问候 Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‐应用学报》文章《具有互补‐Ω 对输入级的运算放大器:设计权衡是什么? 说:

    相位反转(或相位反转)是使用此架构的放大器的常见问题… 当输入共模电压超过放大器输入的线性工作区域时、该区域不一定大于电源电压范围。 当共模电压超过线性工作区域时、输入级中的晶体管之一不会正确偏置、并导致输出电压反相。

    […]

    通过使用一对互补晶体管(有时也称为反相差分对)设计放大器的输入级、可在内部消除放大器中的相位反转。

    具有轨到轨输入 的运算放大器具有互补输入晶体管对、因此可避免相位反转。 但是、有些运算放大器(例如 LMV321A)具有额外的对、即使没有 R2R 输入也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis