This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:需要 INA226 SMBus 警报的延迟规格

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750132/ina226-need-latency-specification-of-smbus-alert-of-ina226

器件型号:INA226

您好、Sirs、

您是否会告知 OCP/OVP 事件 和 INA226能够发送 SMBus 警报事件之间的延迟?  不包含 ADC 的转换时间。

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年11月26日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您使用我们的论坛。 延迟取决于主器件和 SMBus 时钟速率。 您的主器件需要识别警报引脚被拉至低电平、然后广播警报响应从器件地址0001 100。 主器件识别警报状态所需的时间取决于主器件内部时钟、主器件的编程方式以及执行必要命令所需的时钟周期数。 当主器件启动警报响应从器件地址传输时、SMBus 时钟速率将决定从器件响应所需的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、Patrick。 此外,在数据会话完成后确定 OCP 或 OVP 事件与 INA226的 ALERT#信号置位之间的延迟是多少?

    陈耀恩

    2018年11月27日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    每个转换结果的相应标志会在结果更新的同时置1。 因此、它是即时的。 然而、驱动 ALERT 引脚的逻辑 MOSFET 确实有一些电阻和电容。 对于这些、假设您的电路板布局不会并行增加大量寄生电容、我预计0V 衰减将在几十皮秒的范围内。