This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2654:TLC2654

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2654, TLV333, OPA4187, OPA2187, TLV2333, TLV4333, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745272/tlc2654-tlc2654

器件型号:TLC2654
主题中讨论的其他器件: TLV333OPA4187OPA2187TLV2333TLV4333OPA187

尊敬的先生/女士:

我在您的网页上找到了 TLC2654库。 此库仅具有5个引脚。 您是否有一个包含8个 TLC2654引脚的库?

如果您能尽快回复、我们将不胜感激

Khadija   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khadija

    我不清楚您看到的是什么。 我检查了8引脚 SOIC 和8引脚 DIP 的 CAD/CAE 符号、它们是正确的。
    确保您查看的是本页底部的符号:
    www.ti.com/.../pinout-quality

    此致
    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回来。 我正在寻找.mod/.lib 文件以将其添加到 PSpice/LTSpice 中。 我已经下载了它们、但它们不具有8个引脚。 该文件只有5个引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回来。 我正在寻找.mod/.lib 文件以将其添加到 PSpice/LTSpice 中。 我已经下载了它们、但它们没有8个引脚。 该文件只有5个引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khadija、

    这是一个非常旧的器件、具有非常旧的 SPICE 模型。 看起来只有标准的五个运算放大器引脚被执行。 该模型适用于基本功能和交流检查、但我不建议仅根据您的仿真结果设计生产系统。 我们正在更新我们的所有运算放大器模型、但我们需要一段时间才能到达这个模型。

    同时、如果您正在寻找斩波器提供的直流精度、我们拥有广泛的高性能现代斩波运算放大器产品系列。 我建议考虑将其中一个具有非常精确的 SPICE 模型的器件作为您设计的起点。

    您的系统的电源电压、带宽和失调电压/漂移要求是什么? 如果其他规格很重要、请告知我、我可以提出一些建议。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我之所以选择这款运算放大 器、是因为我阅读了这篇文章 www.ti.com/.../slyt204.pdf、并且希望在降低噪声时实现斩波原理、这正是我感兴趣的。
    是的、请您提供您推荐的其他运算放大器斩波器的名称! 它们的工作方式是否相同?
    带宽规格。 高达10kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我之前的电子邮件、希望尽快与您联系、了解斩波放大器。

    谢谢你  

    Khadija  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khadija、

    我们的几乎任何一款斩波放大器都可以满足10kHz 带宽的要求。 您可以在下面的链接中看到斩波器(也称为零漂移放大器)的选择。 所有这些都使用应用手册中描述的相同方法工作。

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p2192=Zero%20Drift

    了解有关您的要求或系统的更多信息有助于缩小选择范围。 例如:

    • 您需要的增益是多少? 如果使用增益> 1、则带宽要求将增加。
    • 您使用的是高电压(> 5.5V)还是低电压(≤ 5.5V)电源? 单电源还是双电源?
    • 您是否有电流消耗限制?
    • 您所需的失调电压和失调电压漂移是多少?

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个阶段、我不介意它是单通道还是双通道、这是可以的。 我需要一个工作频率高达10kHz、可以正常工作的器件! 单位增益为1。

    尽可能降低偏移电压。

    请告诉我您推荐哪些选项?

    期待收到您的回复

    Khadija  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khadija、

    您的目标规格很容易满足。

    如果您需要低电压(Vs ≤5.5V)、我建议使用 TLV333。 它还采用双路(TLV2333)和四路(TLV4333)封装。 带宽为350kHz、Vos 典型值为2uV。 如果您需要高电压(Vs ≥5.5V)、我建议您使用 OPA187。 它还采用双通道(OPA2187)和四通道(OPA4187)。 带宽为550kHz、Vos 典型值为1uV。

    此致、

    Ian Williams