This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:输入/输出限制

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744489/opa2388-input-output-limits

器件型号:OPA2388

您好!

为了测量分流电阻器上的压降、使用了两个放大器级。 放大率非常高、因为分流电流非常小。 然而、也会发生这样的情况:通过分流器的电流持续高得多、这会将1级的输出驱动为饱和状态、这意味着2级的输入为 V+和 V-。 电源电压为+-1.65V。 请参阅下方的 LTSpice 仿真图:

opa2388能否承受这种工作条件?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan

    我们尚未收到您的回复...您是否仍需要有关此问题的帮助? 如果是、请在下面发布另一个回复。 如前所述、这将有助于提供原理图和(或)您的 SPICE 仿真文件。

    谢谢
    Dennis