This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:用于应变仪信号调节的最佳放大器

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745037/pga308-best-amplifier-for-strain-gauge-signal-conditioning

器件型号:PGA308

您好!

我正在尝试设计一个系统来获得越野 Baja 车辆上悬架系统的应变、我想知道 PG308是否是用于大脉冲动态力的正确放大器。 是否需要任何额外的电路、或者应变仪是否直接输入到放大器中并进行模拟输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armaan、
    PGA308 µs 针对直流精度进行了更好的优化、具有自动置零 PGA、较低带宽(G=4时为400kHz、G=1600时为10kHz)和压摆率(.6V/μ s)。 它还可进行校准、以调整电桥传感器的增益和偏移特性。

    您的应变仪之一的典型瞬态是什么(压摆率和频率方面)? 您需要对信号应用多大的增益? 通过更详细地了解这些问题、我们可能能够更好地推荐适合此应用的放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔马

    您是否能够解决您的问题? 如果未在下面发布另一个回复。 请在上述回复中包含 Alex 要求提供的其他信息。

    谢谢
    Dennis