This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:增益偏差(100V/V)

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750260/ina199-q1-the-deviation-of-gain-100v-v

器件型号:INA199-Q1

您好!

您能否向我展示 我们的基准增益(100V/V)的偏差?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    感谢您使用我们的论坛。 如果我测量了一个或几个器件、由于制造过程中的差异性、它可能与您的器件不匹配、如果您有多个器件、则可能与您的器件不匹配。 但是、我们可以计算出最坏情况下的误差、从而确定增益范围。 要计算此值、您需要最大增益误差(如果器件 B 版本为1.5%)、温度系数(10ppm/C)以及系统温度与25C 之间的差异(deltaT = ABS (Sys_Temp-25C)。 由此我们计算出增益误差:1.5%+(10ppm/C/10000*deltaT)。 要获得增益范围的下限、您将计算(100 -增益误差)/100*增益_Typical、而上限为(1 +增益误差/100)*增益_Typical