This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348-Q1:OPA348-Q1 8引脚 SOIC 的 NC 引脚、如何连接这些 NC 引脚?

Guru**** 2383850 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA348-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750428/opa348-q1-nc-pin-of-opa348-q1-8-pin-soic-how-to-connect-those-nc-pin

器件型号:OPA348-Q1

你(们)好  

OPA348-Q1 8引脚 SOIC 的 NC 引脚、如何连接这些 NC 引脚? 我们应该将它们悬空还是将它们接地?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC 引脚为"不连接"引脚、因此将其保持悬空。

    此致、

    Sanjeev