This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2772:求和放大器为什么不工作?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2772, OPA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749743/tlv2772-why-does-my-summing-amplifier-not-work

器件型号:TLV2772
主题中讨论的其他器件: OPA337

尊敬的先生/女士:

我使用 TLV2772为压电式麦克风构建求和电路、如下所示。

但是、它不起作用。

求和后的输出电压小于求和前的输出电压(Vout 小于 V1和 V2)。

我还使用函数发生器测试了求和部分(V1和 V2由函数发生器提供)、但它不起作用(Vout 比 V1或 V2稍高、但比 V1+V2小得多)。

为什么会发生这种情况? 如何解决问题?

请帮助。 非常感谢。

最棒的,海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai、

    什么是电源电压? 输入信号的振幅是多少? 输入信号是直流耦合还是交流耦合?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的快速回复。
    电源电压为5V。
    输入信号振幅约为5mV。
    输入信号是交流耦合的。
    我还尝试了 OPA337。 但它不起作用。

    最棒的,海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    TLV2772的输出不能在单电源电压下变为负。 因此、这将不起作用。

    因此、您可以采用+/-2.5V 双极电源电压、也可以提供适合的中间电源偏置电压、如 TLV2772数据表的图62或 OPA337数据表的图6所示。

    您的电路可能如下所示(图片来自另一个线程):


    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai、

    Kai 似乎已经回答了您的问题。 如果您有任何其他问题、请告知我们。 否则、我们将假定您的问题已解决、并将该主题视为已关闭。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 解决了我的问题。 感谢大家!

    最棒的,海