This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:模拟脉宽调制

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749904/opa2365-analog-pulse-width-modulation

器件型号:OPA2365

尊敬的同事:

在 我们的 http://www.ti.com/lit/ug/slau508/slau508.pdf 中、

客户问我:

1.当输入电压为1.3V-2V 时、为什么输出误差更大?

2.为了降低输出误差,我们应该如何做?

请注意、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    误差增加的原因是所用组件的容差。 理想情况下、传递函数的公式为 Vout =-VIN+2.5、但可以解释增益测量值为-0.9978V、偏移量为2.4973V。 然后、该方程式变为 Vout=(-0.9978*Vin)+2.4973。 下面显示了这两个公式之间误差百分比图:

    您可以看到、该图非常类似于 TI 参考设计的图17、但图中的误差完全为正。 为了最大程度地减小此误差、您需要进一步降低所用组件的容差、使其尽可能接近理想值。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    此电路的误差可以很容易地进行仿真。 在以下仿真中、R1、R2、R3和 R4不应有任何误差:

    一切都好。 输出电压的误差几乎为零。

    但是、当您假设这些电阻器的生产容差时、误差可能会变得相关。 在以下仿真中、所有电阻器 R1、R2和 R4都应完美无缺。 只有 R3应具有+1.0%的误差:

    您可以看到、在-2.00V 输入电压下、输出电压显示-0.7%的误差。 输入电压为0V 时、误差为-0.5%、输入电压为+2.00V 时、误差为+1.5%。

    e2e.ti.com/.../TIPD108_5F00_Error-Amplifier.TSC

    您也可以轻松仿真其他电阻器的误差并估算最坏情况下的误差:

    此处电阻器的误差为+/-1%。

    缩放:

    e2e.ti.com/.../TIPD108_5F00_Error-Amplifier_5F00_worst_5F00_case.TSC

    仿真强调了在该电路中使用匹配的电阻器显示低漂移的重要性。

    Kai