This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:VCC 未供电时烧毁、+ve 输入连接到电容器、-ve 输入连接到24V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744069/lm2901-burn-out-when-vcc-not-supplied-ve-input-connects-to-capacitor-and--ve-input-connects-to-24-v

器件型号:LM2901

此器件完全不偏置/由任何电源轨供电。

ve 输入(引脚7)连接到电容器、而-ve 输入(引脚6)连接到电阻器上的24V。

电容器随后会被冒烟烧毁、随后靠近+ve 输入的此器件封装体也会损坏。

从电路板上移除器件、观察到+ve 输入焊盘也会被拆分。

想知道流入-ve 引脚的电流是否过大、从而损坏内部晶体管(用于隔离-ve 和+ve 引脚?) 导致电流流向+ve 引脚?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lok、

    您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lok、

    在这方面是否有任何发展?

    无论电源电压是多少(甚至是零)、您都应该能够将输入电压提高到36V、而不会造成损坏。 但是、如果有一个使任何引脚短暂低于接地值的负干扰、这可能会触发破坏性闩锁。 LM2901系列与负输入电压不同。

    VREF 上的电压是多少? VREF 电压是如何生成的? 它也是0V 吗?

    电容器"吸烟"是非常不寻常的。 是陶瓷还是钽? 有什么价值? 它是否立即熔断? 还是花几秒钟/分钟? 电路板电源电流是否高于预期?

    如果电压反向、钽可能会剧烈地烧断-因此请检查您的极性(是否反向?)。 它们通常首先通过反向消耗过多电流(几十到几百毫安)来开始变热、然后在电流足够时熔断。 对于电解质也是如此、但会产生更重要的结果。

    "吸烟"的陶瓷(或其他非极化)电容器需要施加远远超过工作电压的电压、或施加较大的高频交流电压。

    您是否在开启/关闭期间观察过输入并提供示波器? VREF 线路上似乎存在负电压-这是我能想到的唯一会导致钽电容器"冒烟"并严重损坏输入的情况。