This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望建议更换

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749398/hope-to-advise-for-replacement

主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572LMX2571

尊敬的。 先生

器件型号: LMX2315TM

 该 EOL 项目

您能建议更换此部件吗?

并指出当时间终止时,该项目会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jennifer、

    LMX2315TM 是一款非常旧的器件。

    坏消息是、如果您需要任何与此器件远程引脚分配或程序兼容的器件、答案是肯定的否

    好消息是、我们有许多器件要好得多。 由于引脚分配和程序兼容性的希望已消失、您可能会考虑使用具有集成 VCO 的器件、例如 LMX2571。 我们还有更高的电流/性能 PLL/VCO 器件、例如 LMX2572和 LMX2594。

    如果您只需要一个 PLL 并且想要使用您自己的 VCO、LMX2571还支持仅 PLL 模式、并且该 PLL 比 LMX2315要好得多。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    花点时间更改其他部分

    如果您知道此商品何时停产?

    我们在市场上发现了 D/C 99+或06+

    无论如何、我们会生成商品 A.S.A.P

    希望建议 我们选择这个

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jennifer、

    这是一段很长一段时间前,至少10年前的事。

    有些经销商可能有库存、但我认为他们不是直接从 TI 购买(也不是我们被称为 National Semiconductor)。

    此致、
    Dean