This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:在较低电压下、LM139AQML-SP 的数据不足

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750176/lm139aqml-sp-insufficient-data-for-lm139aqml-sp-at-lower-voltages

器件型号:LM139AQML-SP
主题中讨论的其他器件: LM139

为什么您的 LM139AQML-SP 数据表中提到该器件在2V 及以上电压(采用单电源)下工作、但仅将+5V 电压视为 其最低电压?  如果在较低的电源电压下没有适当的特性、I 以及可能还有许多其他高可靠性和航天工程师、则在技术上无法在+3.3V 电压下使用 LM139、除非发布了特殊的项目豁免、这并不总是取决于每个项目的要求。  我必须遵循数据表编号、并且文本中的旧图不足以从一个制造商数据表迁移到另一个制造商数据表、至少持续30年。   来自不同制造商的所有 LM139系列比较器也是如此、这要求我使用不同的技巧来在电源电压低于+5V 的系统中工作。  是否有计划在较低电压下对数据表进行测试补充?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢您的参与。 您可以看到、LM139可在低至2V 的电压下正常工作、但我们仅对低至5V 的电压进行测试。 这是一种行业标准做法。
    它可以追溯到该产品最初于1972年发布的时间以及当时测试设备的限制。 当竞争对手开始克隆 LM139时、从原始数据表复制了条件和性能。 显然,随着时间的推移,公司没有足够的需求来投资扩大测试条件。 这是我们将在内部讨论的问题。