This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:VOCM 噪声

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749088/ths4551-vocm-noise

器件型号:THS4551

大家好 、

VOCM 噪声的影响。  我们的 THS4551规格显示了15nV/sqrHz。 (>2KHz)

计算总噪声是否需要它?

以及它将如何影响整体噪声?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    VOCM 引脚引起的噪声不应对总体噪声计算产生任何重大影响。 这是因为 VOCM 噪声出现在输出的共模中、并且由器件的 CMRR 显著降低、从而使差分输入噪声在器件中占主导地位。 不过、值得注意的是、当引脚悬空时、该 VOCM 噪声会显著增大、如图45所示。 通过在 VOCM 引脚上添加一个接地电容器、可以降低这种高噪声。

    最棒的
    Hasan Babiker