请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1805-Q1 您好!
请解释 IN+和 IN-之间的 D4肖特基二极管是如何工作的? 在什么情况下? 在数据表中、这适用于反向电源等事件、但我无法理解问题是什么。
我还想向您解释一下负载上的 D6齐纳二极管是如何工作的。 我无法理解浮动负载如何打开 FET。
谢谢。
Oguri (TIJ 汽车 FAE)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请解释 IN+和 IN-之间的 D4肖特基二极管是如何工作的? 在什么情况下? 在数据表中、这适用于反向电源等事件、但我无法理解问题是什么。
我还想向您解释一下负载上的 D6齐纳二极管是如何工作的。 我无法理解浮动负载如何打开 FET。
谢谢。
Oguri (TIJ 汽车 FAE)
您好、Masatoshi、
数据表图9中 D4的极性错误! 此问题已在 EVM 中得到更正:
D6在电池反向和轻负载期间是合理的:如果 N-MOSFET 已成功导通、则由于 U1的偏移电压、例如 D6允许高电流在短时间内流经 N-MOSFET、这足够高、使漏极比源极更正向。 这由 R2感测并使 U1关断 N MOSFET。 轻负载时、漏极源极电流可能不够高、无法在 N-MOSFET 的 Ron 两端产生足够的漏极源极电压、从而使 U1关断 N-MOSFET。 这就是需要 D6的原因。 一旦 N-MOSFET 关断、D6允许电流流经 R2和 D4、使 U1保持关断 N-MOSFET。
Kai