This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:外部保护部件如何工作?

Guru**** 2522990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749045/tlv1805-q1-how-the-external-protection-parts-work

器件型号:TLV1805-Q1

您好!

请解释 IN+和 IN-之间的 D4肖特基二极管是如何工作的? 在什么情况下? 在数据表中、这适用于反向电源等事件、但我无法理解问题是什么。

我还想向您解释一下负载上的 D6齐纳二极管是如何工作的。 我无法理解浮动负载如何打开 FET。

谢谢。

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oguri-San
    很抱歉、我们正在休假、但我们将在周一回答您的问题。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masatoshi、

    数据表图9中 D4的极性错误! 此问题已在 EVM 中得到更正:

    D6在电池反向和轻负载期间是合理的:如果 N-MOSFET 已成功导通、则由于 U1的偏移电压、例如 D6允许高电流在短时间内流经 N-MOSFET、这足够高、使漏极比源极更正向。 这由 R2感测并使 U1关断 N MOSFET。 轻负载时、漏极源极电流可能不够高、无法在 N-MOSFET 的 Ron 两端产生足够的漏极源极电压、从而使 U1关断 N-MOSFET。 这就是需要 D6的原因。 一旦 N-MOSFET 关断、D6允许电流流经 R2和 D4、使 U1保持关断 N-MOSFET。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。
    但我仍然无法理解 D6。 对于由于偏移电压导致 U1错误导通的情况、IN+和 IN-处的电压必须几乎相同。 在这种情况下、高电流如何流经 D6?
    此外、在轻负载条件下、电流如何流经 R2和 D4? 我想这种情况只能在电池电量耗尽的情况下发生。

    奥古里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masatoshi、

    假设一切正常、输入电压高于输出电压。 则 N MOSFET 导通。

    现在假设输入电压突然变为负(<0V!)。 此时、D6允许高电流在短时间内流经 N-MOSFET、这足够高、使漏极比源极更正向。 这由 R2感测并使 U1关断 N MOSFET。 轻负载时、漏极源极电流可能不够高、无法在 N-MOSFET 的 Ron 两端产生足够的漏极源极电压、从而使 U1关断 N-MOSFET。 这就是需要 D6的原因。 一旦 N-MOSFET 关断、D6允许电流流经 R2和 D4、使 U1保持关断 N-MOSFET。

    是的、我将讨论电池反向情况!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    是的。 D6适用于轻负载电池反向情况。 如果轻负载(例如预启动)、并且根据比较器的偏移、MOSFET 可在电池电压摆动为负时保持"导通"。 这会将负负载电压拉至低于接地值。

    这很重要、因为反向电流电路在 VBATT 上"浮动"、并且没有接地参考、所以它不知道它低于接地。

    D6将短暂导通并强制电流流动、从而使比较器跳闸。 否则、负载需要像"二极管"那样工作、这可能是不可取的。