This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212使用问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749942/ths6212-ths6212-using-problem

器件型号:THS6212

您好,

THS6212的使用存在一些困惑、希望您能给我一些建议。 我们知道引脚4是 IADJ、如何使用它? 有些客户使用电阻器将其连接到 GND,但如何选择电阻 器值? 什么是最佳价值?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关该电阻器值、请参阅数据表的图15、22、34和55。 更高的 IQ 将为您提供更高的带宽、但也需要更大的功率。

    此致、

    肖恩