This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:高动态范围光电二极管放大器

Guru**** 2862810 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749336/log114-high-dynamic-range-photodiode-amplifier

器件型号:LOG114

大家好、

我的客户(在此线程中   )尝试使用 LOG114创建光电二极管放大器。 在 LOG114的 SPICE 模型中、较高区域中接近10mA 的增益似乎是非线性的。 您是否有关于如何校准该非线性的建议? 可以通过数字方式完成吗? 如果是、如何推断上区域的增益关系?

此致

Mihir

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    10mA 光电二极管电流非常不寻常。 您能否显示电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    高于1mA 的电流会导致 A1或 A2反馈环路中使用的 LOG114 LOG 晶体管显著发热、从而导致高电平、1至 mA 输入电流范围内的线性响应更小。 该电流范围中的对数一致性误差无法预测、因为器件会根据 LOG114的热环境进行自发热。 因此、数据表引用了1mA 至10mA 的对数一致性误差的"典型特性"曲线。 为了进行外推、这些曲线很接近、但预计每个应用环境可能不会产生完全相同的线性响应。

    LOG114 EVM 文档从文档的第2.3节开始讨论了在这个较高输入电流区域内的运行。 提供了一种简单的模拟解决方案、可提高高电流输入工作区域的线性度。 您可以在此处找到 LOG114 EVM 文档:

    www.ti.com/.../sbou110.pdf

    当然、与大多数涉及模数转换数字校准的模拟信号链一样、可以应用来校正非线性。 由于我们不知道客户将如何应用 LOG114这类系统设计、因此我们不提供涉及数字校准的现成解决方案。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程