This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:请参阅容差

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749343/lm139aqml-sp-see-tolerance

器件型号:LM139AQML-SP

大家好、

我有一位客户询问以下有关 LM139AQML-SP 的请参阅容差的问题。 他们的问题如下:

我正在尝试了解器件与 SEL 相关的 LET。 通过审查所附报告  (),我看到了以下情况:

在任何测试过程中均未发现(SEL)或任何其他破坏性单粒子效应的证据

报告中提到406MeV-cm2/mg 的 LET、因此我至少可以将该值作为阈值。 不过、我假设实际阈值要高得多。 我已经看到我们在其他项目的框架内考虑了70MeV-cm2/mg、但老实说、我不知道数据来自哪里。

您能为我们提供有关此主题的一些支持吗?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    LM139AQML-SP 是双极性产品、SEL 意外、因此未执行 SEL 测试。  此外、该产品没有任何可能发生 SEGR 或 SEDR 等破坏性测试的氧化层。

    在本文末尾、有许多其他文章和网站引用了更多的 SEAT 测试、其能量要高得多。  虽然其中大多数是从晶圆制造厂设备的改进中降低芯片尺寸、但它们适用于 SEL 和 SEDR、因为芯片尺寸的缩小仅提高了对齐和关键尺寸容差。