This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:连接光电二极管作为输入电流源。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745365/log114-connecting-a-photodiode-as-the-input-current-source

器件型号:LOG114

如果将光电二极管作为电流器件进行连接、是否需要使用图中所述的负输入电流配置。 数据表中的第7-9页? 意味着使用其他器件?

单个光电二极管对数 TIA 应用是否有 AppNote 或样本 sch?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morzh、

    数据表的图2显示了如何继续。 当光电二极管以所示的极性连接到 LOG114时、无需额外的电流转换器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kai!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morzh、

    LOG114具有单极输入、电流只能流入器件输入。 仅当电流源的电流方向必须相反以符合 LOG114输入电流单向要求时、才使用数据表图7 - 9中显示的电路。

    LOG114可使用数据表图1和2中所示的电路配置为使用光电二极管、而无需图7 - 9中的电流反向电路。 对于图1、光电二极管阳极连接到 LOG114输入引脚3、以代替图中所示的电流源。 然后、二极管的阴极接地。 图2已经显示了如何在 LOG114由单个+5V 电源供电时连接光电二极管。 这些是单光电二极管 TIA 应用、其电压输出是 I1至 I2电流比的对数函数、其中 I1是基准电流、I2是光电二极管输入电流。

    通过查看此处的 LOG114 EVM 用户指南、您可以了解有关 LOG114光电二极管应用的更多信息:

    www.ti.com/.../sbou110.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫尔茨

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis