This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP 7721是否具有与 LMC 6001相同的2kV 保护

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745297/does-lmp-7721-have-the-same-2kv-protection-as-lmc-6001

主题中讨论的其他器件:LMP7721

我能否获得  LMP 7721和 LMC 6001的完整规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您是指 ESD 额定值吗? 请查看每个数据表的第6.2节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James

    LMP7721的人体放电模型 ESD 额定值为2kV。 如果您需要其他信息、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis