This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV641:LMV641闭环增益问题。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744931/lmv641-lmv641-closed-loop-gain-question

器件型号:LMV641

您好!

您能否帮助澄清 LMV641数据表中的闭环增益?  在公式4中,它列出了所需增益为23.2,而在公式6中,用户计算最大频率时,建议使用26.3的增益。 在本示例中、哪一个应该是正确的闭环增益?

谢谢、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始增益 G=23.2与实际计算 MAX FREQ G=26.3时所用增益的差异源于需要使用额外的增益级 U2来补偿电阻桥的负温度漂移-请参阅以下内容:

    U2是反馈环路中具有热敏电阻元件 RTH 的附加增益级。 它为电桥执行温度补偿功能、以便在宽工作温度范围内具有更高的精度。 对于磁阻传感器、电桥灵敏度的温度漂移为负值且呈线性、对于此处使用的传感器、标称值为−3000 PP/M 因此、U2的增益需要随着温度的升高而成比例增加、这表明热敏电阻具有正温度系数。 温度补偿电阻器 RTH 的选择取决于所需的额外增益、所选的热敏电阻,并取决于热敏电阻的电阻%/°C 漂移。 Ω 实现最佳的运算放大器兼容性、热敏电阻电阻应大于1000。 RTH 也应远小于反馈电阻器 RA。 由于 AMR 电桥的温度系数在很大程度上是线性的、因此 RTH 还需要与温度呈线性关系、因此 RA 与 RTH 并联、RTH 用于对热敏电阻进行线性化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔

    这是否回答了您的问题?

    Dennis