This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2381:共模电压限制

Guru**** 2590350 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744396/opa2381-common-voltage-limit

器件型号:OPA2381

你好

在 OPA2381的数据表中、共模电压为 V-至(V+)- 1.8V。 当我使用3.3V 电源时、共模电压为0~1.5V。

我想知道共模电压是否超过1.5V。 例如、如果它是1.6V。 会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在单个5V 电源上、有效输入共模电压范围为0V 至1.5V;超过共模电压将使电流源对输入差分对 Itail 进行偏置、从而降低电流、并导致带宽降低和噪声增加:BW~Itail 和 Vnoise~1/Itail。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yun

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis