This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4172:TLV4172采用何种#39的内部技术使其具有 ESD HBM 4000V 性能?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749917/tlv4172-what-s-internal-technology-of-tlv4172-to-make-it-has-esd-hbm-4000v-performance

器件型号:TLV4172

你(们)好  

客户想知道 TLV4172采用了哪些内部技术来实现 ESD HBM 4000V 性能?

您能给我们一些介绍吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    内部技术是专有的、但数据表图26中的简化版原理图(虚线内)非常有用。