This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC1458:用于 CDIP 更换的 PDIP 封装

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749888/mc1458-pdip-package-for-cdip-replacement

部件号:MC1458

你好

 

我们的客户正在寻找具有 CDIP 封装和 RoHS 的双通道运算放大器,以替换其他供应商的放大器,因为它已停产。

但我们没有任何带 CDIP 的2通道 OPAMP,这些 OPAMP 具有 RoHS 功能。 然后、他们可能会尝试使用 PDIP 封装、如 MC1458P、而不是 CDIP。

我的问题是、用户能否通过稍微弯曲其引线将 PDIP IC 安装在为 CDIP 设计的电路板上?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    CDIP 和 PDIP 具有相同的印刷电路板尺寸。 在电路板上放置 PDIP 部件时、插入设备会略微弯曲引线。
    答案是肯定的。