This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:在距离范围内进行电压检测

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744658/ina148-voltage-sensing-over-distance

器件型号:INA148

您好!

我想确保电压、但我的电池通过导线在离电路板大约1米远的地方连接。 我测量电路板上的电压、但我注意到距离上的压降会导致充电时间变慢。 我该怎么做?

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 IC 供电的电源电压是多少?您要测量的电池电压范围是多少? 请提供电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    电源为12V (单电源)。 我测量的是 Vin (12V)和 Vin+battery (13.8V)之间的电压、我要保证的范围为0-1.8V。 遗憾的是、我无法分享原理图。 但问题是、当我测量电路板上的电池电压时、电压会随距离而下降。 是否至少有任何一般性建议或参考设计?

    此致、

    Jonsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonsa、

    您使用什么来测量差分电压?  典型 DMM 表的阻抗至少为1Mohm、因此、根据我的理解、它对测量有何影响是与1m 的电缆(0.1 Ω?)并联的。  除非在负载条件下进行测量(例如10A)导致电缆上1V 压降(10A*0.1欧姆)-在这种情况下、消除压降的唯一方法是缩短电缆、使用电阻较低的电缆、 或降低流经电阻器的电流-我在这里进行了推测。  由于您没有提供任何原理图、因此我很难再作评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了这个问题。 谢谢。