This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:最大单电源电压和输入电压

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749541/lm211-maximum-single-supply-voltage-and-input-voltage

器件型号:LM211

您好!

我们有两个有关 LM211的问题:

1) 1) LM211器件的建议最大单电源电压是多少? 接地至负电源电压(V14)的绝对最大额定值为30V。 我们将其用于24V-26V 系统。 2) 2)假设24V-26V 单电源电压正常。 对输入施加非常接近单电源电压(24V-26V)的电压是否可以接受。 输入之间的差分电压约为2V。 我们的应用是温度控制型加热器、其中一个输入上带有热敏电阻。

此致

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    24...26V 单电源电压正常。 为了避免未定义的输出级和降低开关特性、输入电压应至少比上电源电压低1.5V、更好的2V。 另请参阅数据表的第9.2.2.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大值实际上为36V、建议的运算范围高达30V。 因此、使用24至26V 的单电源系统完全可以。
    有关输入范围的信息、请参阅第9.2.2.1节。 仅当另一个输入比电源电压低1.5V 时、才允许将一个输入驱动到接近电源电压的位置(一个输入必须始终处于建议的输入范围内、以便比较器正常运行)。
    卡盘