This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:应用问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744977/lmv324-application-problem

器件型号:LMV324
主题中讨论的其他器件: LM324

电路图如下。 U1D 的问题在于、U1DA、U1DC 和 U1DD 这三个通道具有一致的输入信号但输出信号不一致。您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您能否提供一些有关所需输出信号是什么以及哪些信号不正确/不一致的更多信息? 示波器快照会很好、但我们肯定需要更多详细信息。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul:
    放大器的输入是收集感应电流、然后对电阻进行采样、然后输出到 MCU 中嵌入的 ADC。
    现在发生的情况是、良好的电路板具有大约1.65V 的输入和输出、而异常电路板具有大约1.65V 的输入和大约1.74v 的输出。大约10个电路板、3个电路板将具有这种异常。
    我以前使用的是 ST 的324芯片。 因为它是 P2P、所以我直接将其替换为 LMV324。
    我用 ST 芯片替换了异常电路板、输入和输出再次大约为1.65v。
    现在我想使用 TI 的芯片、我该怎么办?有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMV324可能更容易受到高负载电容的影响? U1CA 在其输出端看到10µF μ A? 这种情况非常严重、可能会降低相补角:

    您的电源电压是3.3V?

    e2e.ti.com/.../lmv324.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的稳定性分析表明、隔离电阻器可能具有足够的相位裕度。 我使用了一个初步模型、该模型在整个频率范围内对 AOL 和 Zo 更精确、并显示您具有大约65度的相补角。

    您是否能够使用示波器获取基准数据、以便我们能够看到异常输出信号?

    您突出显示的电路的增益为-82k/10k =-8.2。 我是否理解正确? 电流感应电阻器上产生的电压是多少?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    此问题是否已解决? 如果是、请将该主题标记为已解决。
    如果您需要更多帮助、请提供 Paul 建议的测量值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增益为8.2。 设备存在此问题。 我在其他地方购买了该器件。我计划在官方网站上申请样片、然后重试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    分治:在 LM324输出端直接连接的一个电容器后取下另一个电容器、看看会发生什么情况。

    Kai