This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:1uA 测量 INA226的电流分辨率

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748219/ina226-1ua-measure-current-resolution-for-ina226

器件型号:INA226

你(们)好

我正在测试 INA226EVM。

分流电阻为8.2欧姆。

因为81.92mV/10mA = 8.192 Ω

当我为负载连接100千欧时、INA226的电流显示为39.34uA、电流表显示为33.2uA。

我的错是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    您是否忘记了 INA226的输入偏置电流?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您考虑使用德州仪器。 您的问题可能与上述 Kai 中提到的输入偏置电流以及输入失调电压有关、这两种情况都可能导致测量范围下端的测量误差较大。 您的电流表位于何处? 是在高侧还是低侧? 您是否尝试将 VIN+和 VIN-短接在一起? 理想情况下、您的电流寄存器将显示零。 但是、由于与输入偏置相关的输入失调电压、您可能会看到非零电流或非零分流电压值。 此外、由于 INA226具有输入偏置电流、从高侧源极拉出的电流应高于通过低侧的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

     INA226的输入偏置电流是多少

    我认为是低侧测量。

    通过分流 电阻器(8.2欧姆)的电流约为400mA。

    I = 3.3V/8.2 = 0.4024

    校准寄存器值随附文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    典型的输入偏置电流可在我们数据表的电气特性部分找到。  为方便起见、我将其附在下面。  在该图下方、我有一个图、说明了输入 偏置电流如何影响您的测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。
    我的 INA226EVM 的输入偏置电流为3.07uA。

    输入偏置电流是否会随 INA226的变化而变化?

    在大规模生产过程中、输入偏置电流是如何测量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    处理 INA 输入偏置电流的常用方法是使流经分流器的电流远高于输入偏置电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。 ^^μ A